This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:BQ24192默认寄存器设置和自主模式理解

Guru**** 2731945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899297/bq24192-bq24192-default-register-settings-and-autonomous-mode-understanding

器件型号:BQ24192

您好、Ning、

我对这个看门狗功能有一些棘手的问题。

我们能够成功地通过主机运行充电周期、为此、我们将使用看门狗计时器禁用功能、并且我们将自行选择充电电流。

2、我们创建了一些电压环路、从电量监测计读取电压、并决定电池充电器的充电电流。

3.对于2.8V 至3.2V 的电压、我们将提供140mA 的充电电流。

4、我们还有一个电源开/关按钮、可以关闭主机、但电池仍可以保持存在并与电池充电器连接。

5.现在,我的问题是,如果充电器处于140mA 充电电流状态,并且我们也在禁用看门狗计时器,并且如果用户通过“开机/关机”按钮关闭了主机, 那么、充电器可能只会保持在140mA 的状态、或者是否有任何方法使充电器能够在快速充电电流的情况下自动开始工作?

谢谢

Saumil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saumil、

    只要 VBUS 保持高于 VVBUS_UVLOZ 或 VBAT 保持高于 VBAT_UVLOZ、并且看门狗定时器被禁用、那么如果主机被关闭、用于快速充电和预充电的充电电流设置就不应改变。

    谢谢、

    宁。