主题中讨论的其他器件: UCC23511
大家好、
我的客户想知道 UCC27511最大 结温规格。 请帮您解决这个问题吗? 或者、我是否可以假设 Tj 最大值为150°C 并使用该值
注释。 从数据表中可以看出、一个列表建议的工作结温范围为 –40°C 至140°C、 Tstg 为–65°C 至150°C
此致、
艾伯特·李。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
艾伯特
如上一封电子邮件中所述、请参阅以下 d/s 表格。
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc27511.pdf
希望这能解决您的问题。
此致、
-Mamadou
您好、Mamadou、
谢谢、但 它不能具有最大值 结温。
我知道建议的工作条件是–40°C 至140°C、这在8.3 (第7页)中列出、 Tstg 在8.2 (第7页)中为–65°C 至150°C。 但它是建议的工作温度、而不是绝对最大额定值、不是吗?
在8.1版中、绝对最大额定值也没有最大结温信息。
是否可以使用 Tj 最大值为150度 C?
此致、
艾伯特·李。