This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27511:最大 结温

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27511, UCC23511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898717/ucc27511-max-junction-temperature

器件型号:UCC27511
主题中讨论的其他器件: UCC23511

大家好、

 我的客户想知道 UCC27511最大 结温规格。 请帮您解决这个问题吗? 或者、我是否可以假设 Tj 最大值为150°C 并使用该值

 注释。 从数据表中可以看出、一个列表建议的工作结温范围为 –40°C 至140°C、 Tstg 为–65°C 至150°C

此致、

艾伯特·李。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    请参阅数据表中的表7.3建议运行条件和表7.1最大绝对值表。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    我从系统收到了一封奇怪的电子邮件。 您是否需要有关此问题的更多帮助? 让 Mamadou 和我知道这一点!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、

     谢谢、但找不到表7.3、我知道建议的工作条件是 –40°C 至140°C、如 我之前提到的那样、8.3 (第7页)中列出了这些条件、8.2 (第7页)中的 Tstg 为–65°C 至150°C。 在8.1版中、绝对最大额定值也没有最大结温信息。  

     

    此致、

    艾伯特·李。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Don Dapkus:

       这似乎是由 E2E 锁定引起的。 总之、您列出的数据表是 UCC23511、但我希望得到的是 UCC27511。 您是否会检查它、或者我可以使用150deg.C 作为 UCC27511的最高结温。

    此致、

    艾伯特·李。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    我已要求马马马杜跟进您的问题。 很抱歉让人困惑!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伯特  

    如上一封电子邮件中所述、请参阅以下 d/s 表格。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc27511.pdf

    希望这能解决您的问题。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、

     谢谢、但 它不能具有最大值 结温。

          我知道建议的工作条件是–40°C 至140°C、这在8.3 (第7页)中列出、 Tstg 在8.2 (第7页)中为–65°C 至150°C。 但它是建议的工作温度、而不是绝对最大额定值、不是吗?

         在8.1版中、绝对最大额定值也没有最大结温信息。

         是否可以使用 Tj 最大值为150度 C?

    此致、

    艾伯特·李。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伯特  

    请使用150C 来获得最高结温。

    此致、

    -Mamadou