This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:LED 显示屏、FET 自动启动、SMB 总线连接

Guru**** 2563590 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQ4050, EV2400, BQSTUDIO, BQ294502, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898425/bq4050-led-display-auto-start-of-fets-smb-bus-connection

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:BQ25703AEV2400BQSTUDIOBQ294502BQ28Z610

我有一个带 BQ4050和 BQ25703a 的定制板以及一个用于开发目的的 EV2400。 到目前为止、一切都按预期工作、但我确实有一些小问题:

  1. 我将/DISP 引脚缩短为 GND。 仍然可以驱动 LED 来指示 SOC 吗?
  2. 我计划使用 NR 电池、NR 位置位。 但是、出于开发目的、我可以通过连接器断开电池、以关闭系统。 每当我将电池连接到系统时、FET 都不会打开、我必须先插入电源适配器、然后 FET 打开。 当 BQ4050检测到电池时、是否有办法自动导通 FET? 注意:Pres 永久连接至 GND。
  3. 我可以使用 ESP32读取 BQ4050寄存器。 但是、几分钟后、我无法再读取某些值(例如电池电压)、尽管某些值仍然可读(例如 SOC)。 对此问题有什么看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面的我的答案。

    我将/DISP 引脚缩短为 GND。 仍然可以驱动 LED 来指示 SOC 吗?
    [Andy]不 正如您在 TRM 中看到的、bq4050器件具有一个 LED 显示屏、可在检测到 DISP 引脚由高到低的转换时显示各种状态信息。

    我计划使用 NR 电池、NR 位置位。 但是、出于开发目的、我可以通过连接器断开电池、以关闭系统。 每当我将电池连接到系统时、FET 都不会打开、我必须先插入电源适配器、然后 FET 打开。 当 BQ4050检测到电池时、是否有办法自动导通 FET? 注意:Pres 永久连接至 GND。
    [Andy]不 由于 NR 位置位、监测计假定它在不可拆卸模式下工作。

    我可以使用 ESP32读取 BQ4050寄存器。 但是、几分钟后、我无法再读取某些值(例如电池电压)、尽管某些值仍然可读(例如 SOC)。 对此问题有什么看法?
    [Andy]尝试 bqStudio、看看是否可以看到相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我还有两个问题:

    1. 除了 bq4050和 bq25703a 之外、何时还需要次级电池电压监控器(例如 bq294502)? 是否有任何有关此主题的进一步阅读?  
    2. bq28z610似乎是我的应用的合适替代产品、因为它的外部组件数量较少、我只有2s 配置。 这是否是适当的替代方案? 是否存在任何缺点(例如、需要更加努力地进行校准或设置)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面我的评论。

    1) 1)请参阅此主题 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/616636

    2) 2) BQ4050基于 CEDV 的监测计、而 BQ28z610是 Impedance Track 监测计。  通常 、bq28z610能够提供更准确的 SoC 预测。  此外、bq28z610需要正确的化学 ID 才能正常工作、还需要完成学习周期。   

    Andy