This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 与 PESD0402-140进行比较的竞争器件

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS1401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898507/competitive-device-against-pesd0402-140

主题中讨论的其他器件:TVS1401

大家好、

我们的产品系列中是否有竞争器件可与 PESD0402-140竞争?

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    PESD0402-140是一款工作电压高达14V 的 ESD 器件。 在该高电压下、我们唯一拥有的器件是我们的 TVS 系列器件。 对于14V 范围的双向保护、我建议使用 TVS1401。 但是、该器件的电容确实要高得多、如果在高速数据线路中使用、这可能是一个问题。 该器件的应用是什么? (即电压范围、数据速度)

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的快速回复! 我没有现成的详细信息、但如果我有其他问题、我会告诉您。 谢谢!

    -Jared