This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:直通模式进入和退出

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898635/bq25710-pass-through-mode-entry-and-exit

器件型号:BQ25710

器件将通过以下方式从正常的降压-升压操作转换到 PTM 操作:

设置 REG0x31[7]= 0、以禁用 EN_EXITILIM。

设置 REG0x30[8]= 1。

设置 REG0x30[2]= 1。

将 ILIM_HIZ 引脚接地。
器件将通过以下方式从具有主机控制的 PTM 模式过渡:

设置 REG0x30[2]= 0。

将 ILIM_HIZ 引脚拉至高电平。

如果使 VinDPM 跳闸、器件退出 PTM 以进行降压/升压操作。

在故障条件下(例如 ACOC、TSHUT、BATOC、
BATOV)。

1 μ A、数据表中的上述内容、 是否需要主机 A GPIO 控制来将 ILIM_HIZ 引 脚的低电平或高电平更改为可模拟或禁用 PTM 模式? BQ25710能否通过设置 reg 来控制此 PIN?

2 μ s 在 PTM、期间是否应启用充电电池功能?

PS:系统 输入19V,Bat 4节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您需要通过 GPIO 或跳线将 ILIM_HIZ 引脚拉至接地。  

    2.不建议在 PTM 模式下为电池充电。