This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28711:IC 的控制响应有问题

Guru**** 2502475 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898784/ucc28711-problem-with-the-control-response-of-the-ic

器件型号:UCC28711

您好!

我设计了一个使用 UCC28711的反激式转换器。 直流输入电压范围为150V-1000V、输出电压由2个17V 输出组成。 遗憾的是、该电路未按预期作出响应。 根据输入电压、我观察 IC 控制律的不同响应。 具体而言、当输入电压为:

  • 高达270V 时、输出正确。 (文件名:270V.pdf)
  • 在270V-300V 范围内、控制律可将输出放电的频率和占空比降低至13.5V。 然后、它再次增加频率和占空比、直到输出变为17V。 之后、它会再次重复该过程。 因此、输出电压看起来更像是锯齿。 (文件名:300V.pdf)
  • 当输出电压接近320V 时、输出突然变为12.37V。 (文件名:330V.pdf)

一般而言、发生变化的输入电压电平取决于负载、但总的来说模式是相同的。

您是否在其他应用中看到过类似的东西?

在下面的 pdf 中、您可以找到重要参数的波形。

蓝色:Vdd

红色:DRV

绿色:辅助绕组二极管阳极上的电压

黄色:Outpute2e.ti.com/.../270V.pdf

e2e.ti.com/.../300V.pdf

e2e.ti.com/.../330V.pdf

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您通过以下链接查看故障排除步骤。

    www.ti.com/.../slua783

    此外、您可以进行一个输出调试、并使另一个输出调试保持空载。