主题中讨论的其他器件:TPS28225
您好!
我们将使用 PMP4844设计来满足我们的电源要求 Vin 20-32V Vout:24V Iout:5A。
在 PMP4844中使用了控制驱动整流。
根据以下链接、我计算了同步整流器的功率损耗计算以及要使用的 MOSFET 数。
http://www.ti.com/lit/an/slua535a/slua535a.pdf。 本设计指南仅提供自驱动器整流器计算、如果我使用 IS 公式计算 MOSFET 的 NO、我会得到小于0.5的值、但在设计中使用了2个 MOSFET。
控制驱动同步整流是否有任何单独的功率损耗计算?