This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM53602:环境信息

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM53602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893362/tpsm53602-environmental-information

器件型号:TPSM53602

大家好、

 

您能不能建议我们提供与材料相关的环境信息?

(例如 RoHS、REACH、PFOS 和 PFOA 等…)

 

在材料成分搜索的网站上,我们无法看到 RoHS 信息,也无法访问以下内容。

 

谢谢、此致、

米希亚基

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    我最近收到了一些有关这方面的 E2E 帖子。 我已将其提交给产品合规团队、他们一直在研究我的请求。 我希望几周后处理并解决这一问题、因为有文书工作和内部流程需要经过审批、并反映在您在那里看到的产品文件夹视图中。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您能否分享 最新的环境信息?

    如果您能更新网站上的状态、我将不胜感激。

    查看网站、但状态尚未更改。

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    我将为此请求 Ping 分配的分析师、以查看其状态。 此外、如果以任何方式对您有所帮助、我将尝试查找任何显示 RoHS 认证的文档。  

    不幸的是,由于我们目前的全球形势,解决请求可能需要一些时间。 不过,请放心,我将继续以紧迫感推动解决这一请求。

    感谢您的耐心等待。 如果我获得有关此事的任何其他信息,我将在今天结束前回复。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够从产品工程师处获取信息。 随附 TPSM53602电源模块的材料成分报告。  

    如果您对此器件有任何其他问题、请告诉我。 我现在要关闭这个线程。

    此致、

    Jimmy e2e.ti.com/.../_2800_RoHS-Material-Content_29005F00_Disclosure_5F00_Report_5F00_TPSM53602RDAR_5F00_4_5F00_8_5F00_2020_5F00_10_5F00_31_5F00_21_5F00_PM-_2800_2_2900_.xlsx