请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM53602 你(们)好
我们的客户在以下条件下使用红外热成像测量表面温度。
估算 Tj 的想法是否正确?
TJ = Tj =Ψjt μ s x Plos+ TC
Ψjt:1.0[℃/W]
= 1.0 x 1.62 + 48.8
= 50.42[℃]
测量结果= 48.8[℃]
输入
VIN[Vrms ]:23.71
IIN[Arms]:0.346
引脚[W]:8.20
输出
Vout[Vrms]:6.90
IOUT[Arms]:0.953
Pout[W]:6.58
功耗
输出电容:1.62 (=引脚输出)
米希亚基