This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:电流的绝对最大值

Guru**** 2537710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898230/tps22810-absolute-max-for-current

器件型号:TPS22810

您好!

TPS22810数据表(SLVSDH0C)中没有关于绝对最大电流的信息。
绝对最大电流值是多少?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    对于 DBV 和 DRV 封装、TPS22810的最大建议电流值分别为2A 和3A。 我们无法保证器件在电流高于上述值的情况下安全运行。

    此致、

    Andy Robles