This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV755P:TLV75525PDBVR 的 Iout=500mA 时的输出精度

Guru**** 674950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162733/tlv755p-output-accuracy-at-iout-500ma-of-tlv75525pdbvr

器件型号:TLV755P

你(们)好

是否可以通过弹出菜单了解 TLV75525PDBVR 的 Iout=500mA 时的输出精度?

在 Iout = 1mA 时、数据表提到精度为+/-1.5%。

您能否提供该图、即输出精度与输出电流间的关系?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中提供的图表是不同结温下输出电压与输出电流的变化。 如果您的输出电压为2.5V、则在结温为25°C 时、您可以预期精度约为1%

    此致、

    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯

    根据下面的数据表、当 Iout=1mA、Tj=25°C 时、输出精度为+/-1.5%。 因此、当我们考虑负载调节时、在 Iout=500mA 时、输出似乎可以变化到-25mV、增加+/-1.5%、也就是说、在 Iout=500mA、Tj=25°C 时、输出精度为+0.5%至-2.5%。 是这样吗?

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    正确、500mA 时、在 TJ = 25°C 时、您应该期望+0.5%至-2.5%的输出精度 您也可以对其他结温应用相同的原理。

    此致、

    安德烈斯