请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV755P 你(们)好
是否可以通过弹出菜单了解 TLV75525PDBVR 的 Iout=500mA 时的输出精度?
在 Iout = 1mA 时、数据表提到精度为+/-1.5%。
您能否提供该图、即输出精度与输出电流间的关系?
此致、
北井高桥
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
是否可以通过弹出菜单了解 TLV75525PDBVR 的 Iout=500mA 时的输出精度?
在 Iout = 1mA 时、数据表提到精度为+/-1.5%。
您能否提供该图、即输出精度与输出电流间的关系?
此致、
北井高桥