This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:BQ4050电量监测计和 BQ25700A SMBus 运行、不带主机控制器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A, BQ4050, BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897279/bq25700a-bq4050-fuel-gauge-and-bq25700a-smbus-operation-w-o-host-controller

器件型号:BQ25700A
主题中讨论的其他器件: BQ4050BQ25710

大家好、

我正在搜索适用于 USB Type C/PD 移动电源设计的合适组件。 根据我的初步研究、BQ25700A 可以满足我的充电器要求。 我想知道、该部件是否可以通过 SMBus 接口独立使用 BQ4050电量监测计、无需 MCU/主机控制器干预。  

谢谢

普拉吉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答案是否定的 BQ25700A 电池充电控制器和 BQ4050电量监测计都需要与主机控制器/MCU 连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但 BQ4050数据表(7.3.14通信)显示它可以在主模式下工作。 我是否可以知道为什么 MCU 是必需的?  该限制来自 BQ25700A

    谢谢
    普拉吉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Prajith、

    BQ25700A 需要与主机通信以设置充电电压和充电电流等 我不熟悉 BQ4050。 我刚刚看到过您刚才提到的解决方案。 供参考。 BQ25710是一款与 BQ25700A 引脚对引脚和软件兼容的新型器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在 for.e2e.ti.com/.../How-to-Operate-a-non_2D00_host-fuel-gauge-and-_2620_-_2800_3_2900_.pdf 上查找所附解决方案的应用手册