主题中讨论的其他器件: TPS2547、 TPS2544、 TPS2546、 TPS2543、 TPS2540
大家好、我正在进行 USB 充电器设计、作为专用充电端口(DCP)。 我希望有两个不同的充电电流、并且能够在连接器件时在它们之间进行切换(1A 和2A)。 我发现需要重新协商电源才能更改输出电流。
我尝试在我的设计中使用 TPS2541、因为这似乎是德州仪器(TI)提供的最简单的芯片(我还查看了 TPS2543、TPS2544、TPS2546、TPS2547...)。 从 TPS2541数据表中可以看出、当在 CDP 和 SDP 之间切换时、输出放电似乎用于强制重新协商:
为了使充电端口能够与便携式设备重新协商电流、TPS2540/40A/41/41A 使用 VBUS 放电功能。 然后在放电时关闭电源开关、再重新打开电源开关以将 OUT 电压重新置为有效。
当 CTLx 线路上的变化导致下列任一模式转换时、此放电功能被自动应用。
•任何到 CDP 和从 CDP 的转换
•到 SDP 的任何转换和从 SDP 到 SDP 的任何转换
但是、我不清楚 ILIM_SEL 更改时会发生什么情况。 它是否通过释放输出来强制重新协商?