This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:正确的 EVM?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC27714EVM-551, UCC28950EVM-442, UCC28950, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897285/ucc28951-correct-evm

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件: UCC27714EVM-551UCC28950EVM-442UCC28950UCC27714

客户希望评估 UCC28951。  我应该订购哪款 EVM?

在 UCC28951的产品页面上、列出的 EVM 是 UCC27714EVM-551。

但是、UCC28950EVM-442也是可用的。  我们是否应该订购这个和'951的样片以进行换用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Antenna、

    UCC28951的性能是相同的、但 UCC27714EVM-551用于展示 UCC27714高侧/低侧驱动器的运行情况。 UCC28950EVM-442是在驱动器可用之前开发的、因此它使用栅极驱动器变压器。 您可以根据需要订购任何器件、然后将 UCC28950替换为 UCC28951。

    此致、

    Teng