请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7B67-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS7B4253-Q1、 TPS7B7701-Q1
大家好、
在客户方面、我们希望使用 TPS7B6701-Q1替代 LT3605。 对于 TPS7B6701-Q1、输出引脚上的电压容差为-0.3V~22V。
但对于 LT3605、输出电压的电压容差为-40V~40V。
此参数对于客户非常重要、在客户应用中、输出电压可能会连接到电池以用于某些故障模式。
您能否检查一下并为我推荐合适的器件? 谢谢。
TPS7B67XX-Q1数据表屏幕截图
lt3605数据表屏幕截图
BR
郭松珍