This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压/升压、3V 至6.4V 输入、白光 LED 驱动输出、3A、如何使用降压/升压处理高端输入电压

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3550, LM3409, LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895877/buck-boost-3v-to-6-4v-in-white-led-drive-out-3a-how-to-handle-the-high-end-of-vin-with-a-buck-boost

主题中讨论的其他器件:LM3550LM3409LM3410

我需要使用输入电压范围为3V 至6.4V 的电池电源运行一个 while LED (输出电压范围为2.5-4.5V 4A 浪涌、3A 稳定状态)。 因此、它是降压/升压。 我找不到 Vin 高于5且绝对最大值为5.5的降压/升压转换器。 6.4v 将在负载下下降、但仍将高于5.5。 我想知道、如果我只应该串联一个负载电阻器、并在 Vin 下降足够时将其旁路掉。 有人有什么建议吗?

谢谢、

劳埃德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      我们产品线中最相似的器件是 LM3550、但建议的电源电压范围为2.5V 至5.5V。 也许您可以在电源和 LM3550之间添加一个二极管

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    感谢您的回复。 您提到的芯片只能连续工作200mA、您能建议连续工作3A 吗?

    谢谢、

    劳埃德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lloyd、

      我对这种高电流 LED 驱动器没有好的建议、我将转至另一个产品线、也许他们有一些好的建议。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lloyd、

    遗憾的是、我们有相同的限制。  LM3410是我们集团最接近的器件、输入电压也限制为5.5V。  它也无法处理3A。  您可以开发一个电路来限制输入、但这会在3A 输出时导致相当大的损耗。  电阻器将不起作用、因为它会在负载关闭时将输入上拉至6.4V。  您还可以查看使用电压输出升压来增大输入电压、然后将 LM3409用作降压 LED 驱动器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家、感谢你们的帮助。

    劳埃德