This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq35100是否可以在不使用升压转换器的情况下使用2.5V 电池电压?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897215/can-bq35100-work-with-2-5v-battery-voltage-without-boost-converter

器件型号:BQ35100

您好、Sirs、

我希望你们大家和你们的家人都很好、做得很好、

我有一个问题、需要您的支持、我计划在我的设计中包含 bq35100、但有一个问题可能会阻止我、  

我正在使用电池供电的设备(2个 CR2 L2MnO2 (并联))、因此我具有1800mAh 的3.0v、

从数据表中所示的应用电路可以看出、IC 的电压输入由 bq35100内部的2.5V 降压 LDO 馈送、

根据电池的数据表、放电曲线会随温度和工作周期而变化、因此电池可以在2.5V 电压下工作、并且仍然具有容量(据我了解)

因此、如果该电池提供2.5V 电压、bq35100如何在不使用升压转换器的情况下提供电压

提前感谢、

ATarek

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ATarek、

    bq35100确实需要至少2.7V 的电压(具有闪存写入)才能运行。 但是、bq35100不会直接从 Bat 引脚获取功率。 您可以使用输出3.3V 电压的外部 MCU。  

    如果您的 MCU 没有内部升压、则需要在电路板上进行升压以提供额外的电压。

    请确保在 BAT 引脚上测量的是原始电池电压、而不是升压电压。

    谢谢、

    Eric Vos