This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:ULN2003A 功耗与环境温度曲线的关系问题

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897108/uln2003a-question-for-uln2003a-power-dissipation-vs-ambient-temperature-curve

器件型号:ULN2003A

各位专家:

我们在客户端推广 ULN2003ADR 以取代 Rohm 的 BA12003B、但他们要求提供功率耗散与环境温度间的关系曲线、如竞争对手的数据表中的以下曲线。 您能帮我们检查我们可以从哪里获得它吗? 非常感谢!

Rohm BA12003B 数据表中的功率耗散与环境温度曲线:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E!

    对于 ULN2003ADR、我们没有一个与竞争对手数据表中的曲线相似的环境功耗曲线、但是我们提供的是 ULN2003ADR 的结至环境热阻值。 该值为 θJA = 73°C/W、可用于估算每个环境温度允许的最大功率耗散、这是竞争对手数据表中图7所示的信息。 当 ULN2003ADR 的最大建议结温 TJ = 125°C 时、可使用以下公式来计算各种环境温度下的功率耗散:

    请记住、ULN2003ADR 的建议环境温度条件为-40°C 至70°C

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Andy Robles