This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015-Q1:LMR36015-Q1启动失败、卡在限流断续模式中

Guru**** 2507675 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36015-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895561/lmr36015-q1-lmr36015-q1-failing-to-startup-stuck-in-current-limiting-hiccup

器件型号:LMR36015-Q1

大家好、我目前正在设计一个 PCB 、其中使用 LMR36015-Q1将36V 转换为5V。  

遗憾的是、转换器无法正常工作。 施加36V 电压时、转换器似乎卡在短路断续条件下。 我可以看到~20ms 突发、其中转换尝试调节电压、然后暂停94ms。

黄色= VOUT、绿色= SW

我已使用万用表确认输出端没有短路、因此其他情况必须导致打嗝。  

在启动时、转换器看起来好像在 PFM 模式下启动、然后随着输出电压的增加转换到 PWM 模式。 转换器短暂达到400kHz 开关频率;然而、在这之后、开关频率下降至~100kHz。 输出电压保持恒定、大约为1.5V。   

当输出电压稳定在1.5V 时、反馈分压器仅达到大约0.3V、这低于0.4V 短路检测阈值、因此我相信转换器会保持此断续模式的原因。

绿色= VOUT、橙色= FB

下面是我的原理图:

所有这些值都是直接来自 WEBENCH 设计的、但我添加了一个额外的4.7uF 输入电容器、因为我担心直流降额。  

布局如下:

这是在顶层覆有2oz 铜的6层电路板上完成的。 反馈布线布置在第5层。 第2层和第4层在转换器下具有接地覆铜。  

几个问题:

1. LMR36015-Q1将输出电压钳位到1.5V 有何原因? 或者、我的电路中的另一个器件可能会执行该操作吗? 此转换器、3.3V 线性稳压器、两个 I2C 缓冲器、两个5.6V 齐纳二极管的连接不多。 我认为这些都不可能将电压钳制在1.5V。 此外、转换器上的负载应该非常小、在启动时大约为50-100mA 或更低。

2. FB 布线上的噪声拾取是否会导致此类问题? 我现在意识到、虽然 FB 迹线在 PCB 接地层下方运行、但它直接在开关电感器下方重新合并... 更糟糕的是、我从 WEBENCH 中选择的推荐电感器是一个非屏蔽的 Bourns SDR1105-330KL、这是我之前忽略过的。 我还在这个非屏蔽式电感器下运行了一个接地覆铜-我相信在一些应用手册中已经看到了这一建议。 FB 节点上的噪声为~300mVpp。 这对我来说似乎很重要。  

FB 节点上的噪声是否会导致这种问题? 也许重新布线并使用屏蔽式电感器可以改善这一点?

3.这是否会对转换器稳定性产生影响?  

如果您对此问题有任何建议、我将不胜感激。 如果您需要更多信息、请告诉我。

非常感谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    电路和 PCB 布局设计非常好!  

    请尝试下面的内容以查看是否有任何改进:

    1.将 R100更改为10K,将 R101更改为2.49K

    2.将电感器更改为15uH

    3.禁用所有负载芯片和 LDO

    4. 如果问题仍然存在、则测量 Vin、Vout、SW 和电感器电流波形、并上传以进行检查。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    好的、我将获取一些组件并尝试这些更改。  

    我想象的电阻器变化是为了降低反馈布线的阻抗、从而降低对耦合噪声的敏感性?

    2.减小电感器尺寸的优势是什么? 我不明白这可能会如何帮助转换器启动。  

    此外、根据芯片的行为、输出电压稳定在~1.5V 是否有意义? 这是否在"输出短路"情况下是预期的?

    TI 是否有任何应用手册或资源可能对我调试此启动问题也很有用?

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我刚刚发现组装错误、齐纳二极管被向后安装、从而有效地短接5V 电源轨。 我对它们进行了去焊、稳压器看起来像现在设计的那样工作。  

    感谢您的帮助、

    David