This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65295:用于2.5V 输出的 TPS65295自举

Guru**** 2616255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896057/tps65295-tps65295-bootstrap-for-2-5v-output

器件型号:TPS65295

您好!

我将 TPS65295 IC 用于我们的 DDR4电源解决方案。 我有一些疑问。

 

  • SW_VPP (2.5V 生成)引脚是否需要自举连接? (在引脚说明中,它提到了“与电感器和自举电容器的 VPP 开关节点连接”,但没有单独的自举引脚,在应用设计中也没有自举连接)。

您能澄清一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、自举电容器应该是拼写错误、请忽略它、IC 集成了引导电路、因此 VPP 降压不需要引导电容器。 您还可以在数据表中发现基准电路上没有引导电容器。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你