This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:原理图审阅请求

Guru**** 2525510 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, BQ34110, LMR36506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894768/bq24650-schematic-review-request

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件: BQ34110LMR36506

大家好、我有一个需要审核的设计。 每块电路板上都有40美元的 TI 芯片、其中包括:

1个 bq24650充电器

1个 bq34110电量监测计

2个 LMR36506直流/直流转换器电路

3个 LMR3360 DC-DC 转换器电路

如何查看这些电路的原理图?

该设计还具有大量的 TI 接口、隔离和处理器、但这是一个不同的论坛。

谢谢、

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

      您是否已查看有关 BQ24650原理图审阅的常见问题解答? 以下链接告诉您哪些组件是关键组件、哪些是推荐组件、哪些是可选组件: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/791790

    如果您对 BQ24650有其他疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这对 bq24650有所帮助、但电量监测计和直流/直流电路呢?

    此外、我在链接中浏览了 bq24650指南、并有一些问题:

    第9页:D7的规格是什么? 这是用于降低反向恢复损耗的快速恢复和异步肖特基二极管。 我用于自举电容器刷新肖特基工作的同一二极管是否会? 它是40V、380mA、正向电压= 1.0V。

    第10页:R13:建议使用什么值? 这是高侧 FET 栅极驱动电阻器

    第10页:D5:二极管的规格是什么? 我认为我上面提到的同一个可以正常工作吗? 这是高侧 FET 栅极驱动二极管

    第11页:对于-20°C 至+65°C 的充电温度范围、Rtop 是否为2.55k 欧姆、Rtop 是否为8.06k 欧姆?

    STAT1、STAT2引脚:我要将它们连接到 LED、但也要将它们连接到 MCU。 除了 LED 电阻器之外、这些器件还需要上拉电阻器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Derek、

    请向我发送您的文件和您需要查看的 TI 器件的特定列表、我将尽力获取我能提供的反馈。 请尝试限制使用最麻烦或最困难的器件。

    此致、

    Tony