This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:TS 引脚中的热敏电阻值

Guru**** 1372520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895018/bq27520-g4-the-thermistor-value-in-ts-pin

器件型号:BQ27520-G4

尊敬的同事:

现在、我们的客户有2种类型的电池组。

第一种类型的电池组具有10千欧、温度测试结果正常。

第二种电池组的电阻为100K 欧姆、温度测试结果错误。

因此、当使用第二种电池组时、如何处理这种情况?

非常感谢!

此致、

罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    10k Ω 或100k Ω 是什么? 您是否在谈论 NTC 热敏电阻?  

    如果是、 最简单的方法是将100k Ω 热敏电阻更改为10k Ω 热敏电阻、因为外部温度感应通过使用 R25 = 10.0 kΩ±1%的高精度负温度系数(NTC)热敏电阻进行了优化。 B25/85 = 3435K±1%(例如 Semitec NTC 103AT)。

    转到另一个热敏电阻电阻曲线需要更新数据闪存中的默认热敏电阻系数。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的同事:

    如果我想使用另一个热敏电阻电阻曲线而不是去耦热敏电阻系数,我们是否可以使用任何指令数据表。

    如果匹配电路也需要更改?

    非常感谢!

    此致、

    新心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 XIN:

    查看您最新的 e2e 主题中的评论。

    Andy