主题中讨论的其他器件: TPS546C23、 USB-TO-GPIO
问题:
我没有从地址为27和36 (十进制)的任一器件接收到 ACK。 我有一个 FPGA 尝试仿真主器件。
设置:
我已使用1k Ω 电阻器将时钟、数据线(9、10个 PMBus 引脚)上拉至3.3V。 FPGA 中的 Dios 通过公共接地端(引脚6)提供给时钟和数据线路。 我已经使用 DSO 验证了地址字节。 我启动 PMBus 命令、然后发送地址字节(0011011 0 -与0一起用于写入操作)、我没有从器件(27D 或36D)接收 ACK。 我已使用6.5V 电源为器件供电。
如果我缺少一些东西、请告诉我、并告诉我调试电路的步骤。
提前感谢
Rahul