请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61028 大家好、
我们的客户希望确认 TPS61028:
-TPS61028上的 EN 引脚是否没有钳位二极管、因为绝对最大规格表明它可以承受–0.3V 至7V 的电压?
-如果上述答案是肯定的,VBAT 和 SW 引脚上是否没有电压,但 EN 引脚上有一个逻辑电平信号,表示 EN 引脚不会消耗电流?
如果您需要客户提供的更多信息、请告诉我。
谢谢!
Jonathan