This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:bq21040

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895016/bq21040-bq21040

器件型号:BQ21040

您好、先生、

我们是否有 bq21040充电电流分配图?

客户想知道 充电电流分配图。 在特定条件下。

而导致的。 显示10%是浪涌、它在客户生产中只有10~15mA 的差异。

条件:490mA,输入5V ,VBAT 3.8V 25度 C

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian

    我们的规格在整个温度范围、0C–125C 和生产运行温度范围内约为10%(Kiset)。

    如果在室温条件下在有限的运行范围内测量、3%的值是正确的。

     

    Kiset 是 ISET 电流镜的精度、输出电流的采样率。 基准电压的精度。

    与低电流50mA 相比、基斯特在高电流500mA 时的精度更高。