This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:LM3481

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895053/lm3481-lm3481

器件型号:LM3481

请查看以下设计。  当输入电压从28V 快速转换到17V 时、我们会遇到负载调节问题。  似乎只发生在现场某个年龄之后的设备上。  我继承了这一设计、因此需要一位专家来提供一些帮助。  我怀疑该应用的电源尺寸不足。  故障和不稳定性能是由于组件过热和老化造成的。   输出为15V 标称值、负载最大为1.8A  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您使用 LM4381。

    在您提到的输入转换期间、您观察到了哪些负载问题/故障?

    谢谢、
    银城