This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 CC/CV LTO 电池充电器应用、请咨询 TI 充电器解决方案

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24105, BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895073/inquire-ti-charger-solution-for-cc-cv-lto-battery-charger-application

主题中讨论的其他器件:BQ24105BQ24171

您好、先生、

我是否可以从您那里了解 CC/CV LTO 电池充电器解决方案是否支持2.7V@2A LTO 电池?

谢谢你。

陈爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    唯一能够支持此功能的充电器是具有可调输出电压的充电器、如 BQ24105或 BQ24171。

    此致、

    Jeff