Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ34Z100-G1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34110 主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1
您好!
我有一个使用 LiFePO4电池组的应用、额定电压为12.8V、10Ah、希望监控 SOH、电压等 最初我选择了 bq34110、但通过查看技术参考手册、该器件的实施相当耗时。
我以前使用过其他 TI 电量监测计、它们通常非常简单。 是否有更简单的解决方案?
蓄电池是 TEnergy 31383、链接如下。
谢谢、
Derek