This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM53602:EVM 和数据表之间的差异。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM53602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894635/tpsm53602-the-difference-between-evm-and-datasheet

器件型号:TPSM53602

大家好、

 

我们的客户将在以下条件下使用 TPSM53602

-      输入电压:15V 或24V

      输出电压:6.8V

 

下面是他们的询问。

UVLO      配置。

  • 客户是否应该配置 UVLO 大约为10V,因为考虑到轻负载条件,输出电压为6.8V,以避免输出电压纹波?

-      EVM 中 R4的用途是什么?

-      在数据表中、RFBT 应根据建议为10kohm、但 EVM 中的值不同。 请向我们说明数据表中存在间隙的原因。

-      在 EVM 中、R1为402k Ω、该值与建议使用100k Ω 的数据表不同。
请告诉我们原因。

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    1. 如果客户关心功耗、我会将 UVLO 设置为尽可能接近所需的输入电压。 否则、EN 可直接拉至 VIN、以3.55V (典型值)启动。
    2. R4 (20 Ω)的用途是用于频率波特图分析的注入电阻器。 它不需要用于客户应用。 该 EVM 可让应用工程师轻松探测和测试 EVM。
    3. 我认为使用的 RFBB 为10kOhm、因为考虑到 EVM 中的电阻分压器网络连接方式、计算每个输出电压选项所需的顶部电阻器更容易。 此外、选择较大的电阻器比率值也会导致较低的额外输出电流消耗。 在数据表中、对于5V 输出应用、您可以选择10kOhm 的 Rfbt 和2.49kOhm 的 Rfbb。您可以遵循数据表中的建议。  
    4. 402kOhm 是 VIN 的较弱上拉电阻器、但与100kOhm 的工作电阻相同。 您可以坚持使用100千欧、将电阻上拉到 VIN。

    此致、

    Jimmy