This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A54-Q1:平均值建模

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A54EVM-006
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894693/tps7a54-q1-average-modelling

器件型号:TPS7A54-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS7A54EVM-006

你(们)好

我正在尝试对 IC 进行平均值建模、查看数据表中的参数、我能够找到线性和负载调节数据、从中可以近似计算开环输出电阻、来自线性调节= Rol/1+Aol* Beta 和负载调节= 1/Aol* Beta; 但是、要找到系统的稳定性、还需要很多东西。 让我知道我可以从数据表中提取哪些其他数据来执行电路的交流分析。 此外、请告诉我是否有任何特定模型可用(我只能在网上找到瞬态 SPICE 文件)。

此致

Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    瞬态 SPICE 文件为此组件提供了一个良好的稳态模型。
    构建能够准确反映数据表中交流性能的模型将具有挑战性。
    现代线性稳压器内部有多个反馈环路、所有这些环路都必须正确建模。
    数据表中未提供复制这些循环的数据。

    我们建议使用 Cin 和 Cout 的数据表值来满足稳定性的定义。
    您可以为此 LDO (器件型号 TPS7A54EVM-006)获取评估板、并添加特定的输入和输出电容器。
    然后可以执行负载瞬态、相位裕度可通过瞬态响应中的环数进行估算。
    请参阅以下讨论此问题的应用手册:

    www.ti.com/.../slva381b.pdf

    谢谢、

    斯蒂芬