This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25037-Q1:极低的 Fsw 频率

Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25037, LM555
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894584/lm25037-q1-very-low-fsw-frequency

器件型号:LM25037-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25037LM555

您好、支持团队、

我的客户正在调查 LM25037是否用于除电源之外的其他用途。 LM25037能否支持50Hz 或100Hz 开关频率? 数据表图6仅显示20kHz 的曲线。 如果困难、请解释 LM25037为何无法满足该要求。

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji-San、

    许多开关模式电源控制器设计为在10kHz 至1MHz 的开关频率下运行、 这意味着它们具有一系列电阻器和电容器值、可连接到控制器引脚以对开关频率进行编程并满足数据表中的精度或容差要求。

    如果 PWM 控制器与部件一起使用、使其超出设计工作范围、则无法保证其性能、振荡器精度可能非常差。

    LM555计时器 IC 可能是此应用的更好选择。

    但愿这对您有所帮助。

    此致

    Peter