This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62122:VIN 上的负电压:允许..?

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894675/tps62122-negative-voltage-on-vin-allowed

器件型号:TPS62122

您好!
在电池设计中寻找每种节能选项时、我希望省去通常位于电池(纽扣电池或任何小型电池)和电源电路之间的二极管。

该二极管的功耗为我的小功率预算的~ 0.5V、因此如果我不放置它该怎么办? 可能会发生的情况是、用户将电池置于错误的方向、并且 TPS62122具有反向极性。
它会造成任何损害吗?

Thx。

P.S.否在本设计中、无法防止电池插入错误的方向

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GGA、

    VIN wrt GND 的绝对最大负电压额定值为-0.3V 。任何大于该值的直流电压都可能损坏器件。