This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:需要一个模型

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943727/ucc28950-need-a-model

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC28070

你好。 我想 在不使用微控制器的情况下使用 UCC28070 +相移全桥 UCC28950设计使用交错式 CCM PFC 的交流/直流转换器。 我搜索了很多选项,但找不到任何选项。 您能不能通过附上我可以使用的任何类似型号来帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在以下链接中找到适用于 UCC28070的 TI Tina 和 SPICE 模型。

    您还可以在以下链接中找到适用于 UCC28950的 TI Tina 和 Spice 模型。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的响应、但我更希望在不使用微控制器的情况下为这两者的应用提供数据表、或者仅为 psfb 转换器 UCC28950提供应用数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将在以下链接中找到有关如何使用 UCC28950进行设计的应用手册的链接。

    以下链接将为您提供有关如何使用 UCC28070进行设计的应用手册。

    此致、