This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54824:TPS54824 4.5V 至17V (最大19V)输入、8A 同步 SWIFT™︎降压转换器

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM10010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893687/tps54824-tps54824-4-5-v-to-17-v-19-v-maximum-input-8-a-synchronous-swift-step-down-converter

器件型号:TPS54824
主题中讨论的其他器件:LM10010

您好!

尽管 Vout 可以通过 FB (反馈、引脚14)由外部电阻电压偏差器设置、但我想以 Vout 高/低裕度+/-5%为例。  我想创建无源电路或使用具有控制信号的 DAC 来实现这一目的。  想知道、是否有应用手册或建议的电路?

谢谢、

Tim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    可以通过几种方法来实现这一目标。 首先、您可能会发现以下应用手册对于 DAC 的使用非常有用。

    http://www.ti.com/lit/an/sbaa342a/sbaa342a.pdf

    还应该可以使用 FET 开关来进行裕量调节、这些开关会改变 FB 分压器底部电阻器中的电阻。 如果完成此操作、我将设置第一个底部电阻器、以将输出电压设置为-5%。 添加第一个并联电阻器的一个开关将使其达到0%。 另一个将其提升至+5%的开关。 对于+5%、您既可以打开两个开关、也可以打开其中一个开关。 如果您使用这种方法、我想您需要注意、它们的导通速度相对较慢、以避免在 FB 引脚上产生较大的毛刺脉冲。 我认为、通过在 FET 的栅极上放置一个大电容、这种转换在过去已经减缓。 我自己没有尝试过这种方法。

    最后、您可能还需要查看 LM10010来执行此操作。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢你们的回应和很棒的信息!   

    该应用将有许多使用此器件的电源轨(每块电路板可能有15-20个)、因此我对使用 FET 开关感兴趣、正如您所描述的那样、这似乎是最简单且经济的解决方案。   你同意吗?  您是否具有使用 FET 的电路?   

    谢谢、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    随附的下面的屏幕截图是我使用 FET 的概念电路的草图、请告诉我您的想法...  谢谢、Tim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    看上去一切正常。 我的一个建议是在 FET 的栅极上添加一个 RC 电路、以便能够调优导通速度。 我将从1k 和100nF 等值开始。

    此外、PCB 布局布线应小心谨慎、以最大限度地缩短连接到 FB 引脚的布线长度、因为它是一个对噪声敏感的高阻抗节点。 T1、T2、R1、R2都应靠近 IC 并返回到安静的 AGND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一条评论。 在 T1和 T2的栅极和源极之间也有一个电阻器也可能是不错的。 这样、您可以确保它们将保持关闭状态、直到电路完全控制 Ctrl 1和 Ctrl 2信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    感谢您的快速响应和很好的评论!

    请参阅下面的屏幕热注释、因为它只是包含了您的意见。  任何注释都已获得极大的批准...

    由于 FB 引脚对噪声敏感、如果我们添加一个小旁路电容器(例如 FB 引脚和 AGND 之间的100nF 电容器尽可能靠近...)、它会有帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错。

    我不建议在 FB 引脚和接地之间添加一个电容。 这实际上会减慢环路响应。 对于 FB 引脚、100nF 实际上是一个非常大的电容。 则更像是10pF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anthony!