This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:bqStudio 中的学习周期和黄金映像生成

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27441-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943343/bq27441-g1-learning-cycle-and-golden-image-generation-in-bqstudio

器件型号:BQ27441-G1

您好!

我将通过设置设计容量、充电电流、开关电流、终止电流和终止电压来执行电量监测 IC BQ27441-G1的学习周期。 我观察到、当我开始学习周期时、即使电池电压大约为3.6V、状态也会立即跳至放电状态。 我正在使用新的锂聚合物电池。

请建议解决此问题的方法以及执行学习所需的任何其他步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ujwal、

    没错。 如果您要开始学习周期、则需要首先进行放电。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    感谢您的回复。

    在这种情况下、放电周期完成后它是否会进入充电状态?
    或者、放电完成后、学习周期是否会立即完成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ujwal、

    在放松了5小时之后,应该来这里。

    有关学习周期、请参阅 e2e 帖子。