This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066:如果我们没有 MOSFET、如何处理栅极输出和二极管?

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066, LM25056
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893530/lm25066-gate-out-and-diode-how-to-deal-with-if-we-don-t-have-mosfet

器件型号:LM25066
主题中讨论的其他器件: LM25056

嗨、大家好

客户希望使用 LM25066实现感应 VIN、VOUT 和电流、并通过 PMBus 进入其系统。 实际上、它们不需要该热插拔功能。只需确认、如果我们不需要该功能、是否可以直接移除 MOSFET? 如果我们移除该 MOSFET、如何处理栅极、OUT 和二极管引脚? 只需浮动?  

非常感谢您的反馈。

谢谢

-彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengfei:

    是的、您可以通过将 LM25066仅用于 PMBus

    • 将栅极保持悬空、
    • VIN 连接到感应电阻器的 SNs+、
    • 连接到感应电阻器的 SNS、
    • 二极管引脚连接到 GND

    替代的最佳选择是使用 LM25056、该器件仅具有 LM25066的 PMBus 遥测部分

    数据表: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm25056.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Praveen。 LM25056在这里看起来更合适。

    -彭芬