This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95480RWJ:CSD95480RWJ 和 CSD95482RWJ 的电路状态

Guru**** 679710 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95482RWJ, CSD95480RWJ
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893524/csd95480rwj-circuit-condition-of-csd95480rwj-and-csd95482rwj

器件型号:CSD95480RWJ
主题中讨论的其他器件:CSD95482RWJ

尊敬的所有人:

我想问 一下 CSD95480RWJ 和 CSD95482RWJ。

我请求提供详细的数据表、但我们的客户希望尽快得到解答。 请告诉我们以下问题吗?

・我想知道如何在使用 CSD95480RWJ 和 CSD95482RWJ 时确定外设组件的常量。
例如、连接到 LSet 的电阻值和电感值。
(下图中的红色圆圈。)

・检查 CSD95480RWJ 产品的输出电流是否高达70A。
如果您查看下图、即使输出电流为10A 或更低、也可以使用该图。 在这些条件下是否有可能无法执行 PWM 控制?

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Ottey、

    感谢您发帖。  

    关于您的第一个问题、我更愿意将其脱机。 我将向您发送一个朋友请求、我们可以进行讨论。  

    关于第二个问题、不存在一直支持低电流直至0A 的问题。 对于高达70A 的高电流、最大输出电流实际上取决于电路板、电路板和环境的热情况。  

    这一切都归结于您在器件中感到舒适的耗散功率。 虽然几乎不可能通过5x6 QFN 持续耗散15W 的功率、但它可以在短时间内处理70A 的电流。 但是、对于连续运行、您可能希望将自己的功耗限制在3到4W 以下、同样该值取决于您的热环境。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brett

    感谢你的答复。

    我批准您的朋友请求。

    您是否通过 E2E 直接消息或电子邮件与您讨论我的第一个问题?

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将通过 E2E 私人信使提供我的电子邮件、然后我们可以通过这种方式进行通信。