This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:使用负关断和双隔离电源的半桥设计解决方案

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750, UCC21732-Q1, TIDA-020030, TIDA-00794
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893616/ucc21750-half-bridge-design-solution-using-negative-turn-off-with-dual-isolated-power-supplies

器件型号:UCC21750
主题中讨论的其他器件: UCC21732-Q1TIDA-020030

我正在考虑使用3个半桥 IGBT 进行高功率三相逆变器设计的 UCC21750

是否有适用于以下器件的应用手册/原理图:

1) 1)使用2 个独立负关断解决方案的设计

(一个用于高侧、另一个用于低侧)。

2)与上述1)相同的设计、但包括外部升压晶体管(即、如果所需的栅极驱动大于

UCC21750可单独提供)

数据表以及 SLUUBX2A 文档重点介绍了如何驱动单个开关(SiC/IGBT)。

谢谢

David Nyarko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的提问。 我们有很多很好的参考设计、可满足您的需求。

    1) 1)请查看 TIDA-020030。 此参考设计使用 UCC21732-Q1来驱动半桥、但 UCC21750的偏置电源设计是相同的。 此 链接提供了原理图、设计文件和参考指南。 如果您对其他偏置电源选项感兴趣、我们还提供了本 参考指南 、其中讨论了三种不同的选项。

    2) 2)我们有几个参考设计展示了如何使用智能栅极驱动器实现 BJT 缓冲器。  UCC217xx 器件也未使用、但设计指南仍然适用。 根据所需的驱动强度、您可以使用与这些基准中使用的 BJT 不同的 BJT。 有关 驱动 并联 IGBT的信息、请参阅 TIDA-00794和此参考。

    我希望这些信息对您有所帮助、如果您有任何其他问题、请联系我们!

    此致、

    Audrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的大量信息。  

    David