This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414HV:热折返问题

Guru**** 2507515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943212/lm3414hv-thermal-foldback-question

器件型号:LM3414HV

大家好、  尝试弄清楚如何在该器件上使用"折返"功能。 是否有任何人具有该参考电路的组件值或具有可正常工作的组件值?  如果铝包 PCB 过热、我将尝试自动降低电流。  我尝试了许多不同的东西、但无法使其正常工作。   谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

       这是 LM3414EVM 用户指南、这里是第5页的一个详细示例。  

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sean 向正确的方向指示我。  必须对这些值进行一些操作才能使其正常工作。  2.2K、 24.9K、 MMBT3904 和10K PTC 热敏电阻对我来说很有用。  11.8K (根据数据表)太小、不会让初始启动电流达到1安培。  它将在大约650mA 的电流下启动、并随着 PCB 的加热而从那里向下。  24.9K 是我的魔法号码。  如果任何其他人想使用此功能、只需发布所有这些内容。  再次感谢 Sean!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

      感谢您提供的信息。

    BR

    肖恩