This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:当输出电压较低(小于2V)时、电感电流不是稳定的 SAW 波

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943561/tps54620-when-output-voltage-is-low-less-than-2v-the-inductive-current-is-not-stable-saw-wave

器件型号:TPS54620

您好专家、

云您解释了为什么当输出电压低(小于2V)时 、电感电流不是稳定的 SAW 波?

输出电压低于2V 时的开关电压和电感电流波形;

输出电压低于2V 时的开关电压和输出电流波形;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享用于此测试的原理图? 补偿和电感值等组件选择可能会导致抖动增加或类似的其他行为。