This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM2576HV:LM2576HV Webench 设计-电感器替代品

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943039/webench-tools-lm2576hv-lm2576hv-webench-desine---inductor-alternatives

器件型号:LM2576HV

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我使用 Webench 设计了一个介于30-60V 至12V、2.1A 之间的稳压器。

建议使用的电感器是 Wurth 74437529203331。

此商品通常没有库存、且交货周期较长。

但 Webench 没有为该组件提供任何替代方案。

我找到 了 Murata 60B334C 和 Bourns 1140-331K-RC、它们看起来是可能的替代方案。

我如何确保这些商品作为替代商品是可以接受的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了确保电感等效外、还应确保饱和电流等于或大于高侧电流限制的饱和电流。

    磁芯材料决定损耗。 铁氧体在较高的开关频率下具有较高的性能、但具有硬饱和。 金属合金、具有良好的开关特性和软饱和。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    什么是"硬饱和"和"软饱和"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随着电流水平接近其"饱和"电流的水平、硬饱和电感下降得非常快。

    软饱和电感会下降到较慢的水平。

    需要关注的有趣主题、因为在选择电感器时、我们必须了解电感器属性。