请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5060 主题中讨论的其他器件: LM74800-Q1
团队、
客户将 LM5060用作高侧开关、最大工作电压为55V。 但是、它们具有瞬态测试、该瞬态要求 Vin 为70V、持续~40ms、同时器件已启用。 但是、数据表仅在器件禁用时提及 Vin = 75V 时的绝对最大额定值。 您能否说明原因、他们能否在应用中使用此器件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、
客户将 LM5060用作高侧开关、最大工作电压为55V。 但是、它们具有瞬态测试、该瞬态要求 Vin 为70V、持续~40ms、同时器件已启用。 但是、数据表仅在器件禁用时提及 Vin = 75V 时的绝对最大额定值。 您能否说明原因、他们能否在应用中使用此器件?
您好、Taru、
我们必须使用高达65V 的器件并持续运行、并将 OVP 设置为恰好高于65V 的电压、以确保在超过65V 的电压下将其关闭。要获得更高的瞬态支持、请根据 TIDA https://www.ti.com/lit/ug/tiduc41a/tiduc41a.pdf 配置器件 或使用最新的器件 LM74800-Q1
此致、Rakesh