This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54526:TPS54526的开关频率

Guru**** 2549030 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54526

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942869/tps54526-switching-frequency-of-tps54526

器件型号:TPS54526

TPS54526的开关频率范围是多少?

我想检查电流电路是否没有问题、该电路的频率上升至785kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    开关频率与输出电压有关。 您的应用条件是什么? VIN=? Vout=?  

    对于1.05Vout、 频率范围约为[500kHz、800kHz]。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN = 5.0V Vout = 3.3V

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    对于3.3Vout、频率范围约为[550、850]。