主题中讨论的其他器件: BQ27426、 BQ24192、 BQSTUDIO、 EV2400
尊敬的 TI 团队:
BQ27426 FG EVK | 连接 |
负载+(J6) | BQ24192充电器芯片 EVK (J2.1)的 BAT 引脚 |
负载(J7) | BQ24192充电器芯片 EVK 的 GND (J2.3) |
PACK+(J5.1) | 电池+ve |
GPOUT (J2.2) | STM32 EVK 的 GPIO |
箱(J5.2) | 电池的 NTC 引脚 |
电池组-(J5.3) | 电池驱动器 |
SCL (J1.2) | BQ24192充电器芯片 EVK 的 SCL (J3.9) |
SDA (J1.3) | BQ24192充电器芯片 EVK 的 SDA (J3.10) |
BQ24192充电器芯片 EVK | 连接 |
PG (TP5) | STM32EVK 的 GPIO 引脚 |
STAT (TP10) | STM32 EVK 的 GPIO 引脚 |
SCL (J3.9) | STM32 EVK 的 I2C SCL |
SDA (J3.10) | STM32 EVK 的 I2C SDA |
内部(J4.4) | STM32 EVK 的 GPIO 引脚 |
CE (J4.2) | STM32 EVK 的 GPIO 引脚 |
电池(J2.1) | BQ27426 FG EVK 的负载+(J6) |
VBUS (J1.2) GND (J1.1) |
直流插孔 GPB |
位7 | 位6 | 位5 | 位4 | 位3 | 位2 | 位1 | 位0 | |
高字节 | OT | UT | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | FC | CHG |
低字节 | OCVTAKEN | DoD 正确 | IPOR | CFGUPMODE | BAT_DET | SOC1 | SOCF | DSG |