请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS650861 您好!
我在关机方面遇到问题。 如果我在代码生成器工具中将下降延迟设置为“x”ms,那么输出电压轨的下降是否应该交错,或者是否是其他情况?
谢谢、
HSG
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在关机方面遇到问题。 如果我在代码生成器工具中将下降延迟设置为“x”ms,那么输出电压轨的下降是否应该交错,或者是否是其他情况?
谢谢、
HSG
您好!
下降延迟的目的是使稳压器能够按顺序关断、这对于某些处理器而言非常重要。
例如、如果您需要 BUCK1、BUCK2、BUCK3的上升序列和 BUCK3、BUCK2、BUCK1的下降序列、则可以根据 BUCK1_PG 和 BUCK3根据 BUCK2_PG 将全部3个引脚设置为启用、以获得正确的加电序列。 对于断电序列、您只需将 BUCK3的延迟设置为"无延迟"、将 BUCK2的延迟设置为"2ms"、将 BUCK1的延迟设置为"4ms"即可获得反向序列。