This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410EVM-018:组装子卡中 FET 的结至环境热阻(Rth_JA)

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410EVM-018
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942026/lmg3410evm-018-junction-to-ambient-thermal-resistance-rth_ja-of-fets-in-assembled-daughter-card

器件型号:LMG3410EVM-018

您好!

为了估算 LMG3410EVM-018板中可达到特定结温的电流和开关频率、我想知道组装子卡中 FET 的结至环境热阻(Rth_JA)大小。 我不会询问数据表中提供的独立 FET 的 Rth_JA。 我问的是 使用散热器的已组装子卡中 FET 的 Rth_JA (UBM30-20BP-0N04)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 让我来看看这一点、看看我们是否在数据库中为您提供了测量数据。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      LMG3410EVM-018的结至散热器热阻抗 经测试约为5.5°C/W、在400 LFM 气流下使用的散热器约为3.2°C/W。 总热阻抗可估算为8.7°C/W 该值将因冷却方法等而异

    希望这对您有所帮助。

    此致、