请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG3410EVM-018 您好!
为了估算 LMG3410EVM-018板中可达到特定结温的电流和开关频率、我想知道组装子卡中 FET 的结至环境热阻(Rth_JA)大小。 我不会询问数据表中提供的独立 FET 的 Rth_JA。 我问的是 使用散热器的已组装子卡中 FET 的 Rth_JA (UBM30-20BP-0N04)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
为了估算 LMG3410EVM-018板中可达到特定结温的电流和开关频率、我想知道组装子卡中 FET 的结至环境热阻(Rth_JA)大小。 我不会询问数据表中提供的独立 FET 的 Rth_JA。 我问的是 使用散热器的已组装子卡中 FET 的 Rth_JA (UBM30-20BP-0N04)。
您好!
LMG3410EVM-018的结至散热器热阻抗 经测试约为5.5°C/W、在400 LFM 气流下使用的散热器约为3.2°C/W。 总热阻抗可估算为8.7°C/W 该值将因冷却方法等而异
希望这对您有所帮助。
此致、