This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:我们将 SN1509006RHL 升压器用于4V0生成、我们观察到升压器输出上的2V 纹波

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941776/tps61088-we-are-using-sn1509006rhl-booster-for-4v0-generation-we-observed-2v-ripple-on-booster-output

器件型号:TPS61088
主题中讨论的其他器件:TPS61022

您好,团队,

我们使用 的是 BQ24192RGE 和 SN1509006RHL  

配置:

BQ24192RGE 输出--- 3V0至4V2

SN1509006RHL 输出--4V0

输出负载:

SN1509006RHL 输出上连接的负载

测试案例1:

输入电压:3V5  

输出电压:4V0  

负载连接:1.9A

结果:SN1509006RHL 输出上观察到100mV 纹波

测试案例 2:

输入电压:3V5  

输出电压:4V0  

负载已连接:2A

结果: SN1509006RHL 输出上的2V 正弦波观测

有关更多信息,请使用随附的纹波图像:

使用随附的 PDF 作为原理图。

e2e.ti.com/.../SKYU_5F00_HBMP_5F00_TI_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您发帖。

    TPS61088是一款升压转换器。 VIN 必须比 Vo 低0.5V。 对于您的应用、如果 Vo 仅为4V、建议您改用 TPS61022。 谢谢!